This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:TPS23880的端口 PoweredOn

Guru**** 2559600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737770/tps23880-the-portspoweredon-of-tps23880

器件型号:TPS23880

尊敬的先生:

我的 TPS23880有问题、我想知道如何计算0x03和0x0c? 我想将两个 AT 端口组合成一个 BT 端口 TPS23880、我想制作四个 BTS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在参考代码中、我使用了配置 A 模式(每个 TPS23880器件具有2个地址、通道1-4具有相同的地址0xxx、通道5-8具有相同的地址0xxx+1)。 在 EVM 中、我们将通道5-6配置为支持4线对端口、将通道7-8配置为支持4线对端口。 对于4线对端口、一旦您要打开端口、就必须同时向2个通道发出加电命令。 因此、对于4线对端口1 (通道5、6)、我们将0x03写入寄存器0x19 (PWON1位和 PWON2位)。 对于4线对端口2 (通道7、8)、我们在寄存器0x19中写入0x0C (PWON3位和 PWON4位)。 谢谢。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 penny:

    客户希望使用通道0、1作为 BT(地址为?μ)、通道2、3作为 BT (地址为?)、通道4、5作为 BT (地址为0x03)、通道6、7作为 BT (地址为0x0C)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    首先、他们需要指定要使用的配置模式。 如果用户想要使用配置 A (默认模式、供参考代码使用)、则需要使用一个 I2C 地址控制通道1-4、使用另一个 I2C 地址控制通道5-8。
    假设它们将接地 A1、A2、A3和 A4引脚设置为接地并使用配置 A 模式。 只需将通道1-4视为一个器件、将通道5-8视为另一个器件。

    通道1-4具有地址0x20、通道5-8具有 I2C 地址0x21。
    将通道1和2配置为4线对 BT 端口1:在 I2C 地址0x20的寄存器0x29中配置低4位。
    将通道3和4配置为4线对 BT 端口2:在 I2C 地址0x20的寄存器0x29中配置更高4位。
    将通道5/6配置为4线对 BT 端口3:在 I2C 地址0x21的寄存器0x29中配置低4位。
    将通道7和8配置为4线对 BT 端口4:在 I2C 地址0x21的寄存器0x29中配置 higher4位。

    要打开 BT 端口1 (通道1&2):设置 I2C 地址0x20中寄存器0x19中的位0和位1。
    要打开 BT 端口2 (通道3&4):设置 I2C 地址0x20中寄存器0x19中的位2和位3。
    要打开 BT 端口3 (通道5&6):在 I2C 地址0x21的寄存器0x19中设置位0和位1。
    要打开 BT 端口4 (通道7&8):设置 I2C 地址0x21中寄存器0x19中的位2和位3。

    谢谢、
    一分钱