This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS23861 PoE PSE 控制器:PSE 到 PSE 的连接问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740507/faq-tps23861-poe-pse-controller-pse-to-pse-connection-concerns

器件型号:TPS23861

你好

   如果客户使用 TPS23861、则该 PSE 通过电缆连接到另一个 PSE。 是否有损坏风险? TPS23861上集成了任何保护功能吗? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    如果连接到 PSE 器件、TPS23861无法通过检测。 在半自动模式或自动模式下、无法通过无效的检测或分类打开端口。 我们进行了大量测试来将 PSE 连接到 PSE 端口、我们发现检测结果始终显示 Rshort、Rlow、Rhigh 和开路、这些检测涉及不同类型的电缆和 PSE 器件、板上有保护部件、也有保护部件。 我们没有生成有效的检测结果、因此  TPS23861没有机会 在半自动或自动模式下打开 PSE 器件。 谢谢。

    此致、

    一分钱