Other Parts Discussed in Thread: TPS23861
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23861 你好
如果客户使用 TPS23861、则该 PSE 通过电缆连接到另一个 PSE。 是否有损坏风险? TPS23861上集成了任何保护功能吗? 谢谢你。
BR
Patrick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Patrick:
如果连接到 PSE 器件、TPS23861无法通过检测。 在半自动模式或自动模式下、无法通过无效的检测或分类打开端口。 我们进行了大量测试来将 PSE 连接到 PSE 端口、我们发现检测结果始终显示 Rshort、Rlow、Rhigh 和开路、这些检测涉及不同类型的电缆和 PSE 器件、板上有保护部件、也有保护部件。 我们没有生成有效的检测结果、因此 TPS23861没有机会 在半自动或自动模式下打开 PSE 器件。 谢谢。
此致、
一分钱