This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:板载闪存保持时间。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739696/tps65400-onboard-flash-memory-retention-time

器件型号:TPS65400

您好:

我们的设计采用了 TPS65400 PMIC。  在启动电路板之前、将对闪存进行编程。  MCU 没有用于修改闪存的链接。

电路板的运行在很大程度上取决于闪存中保留的启动序列编程。

数据表中没有提到关于闪存中长期数据保持的任何内容。  

我们可以期待什么数据保留性能?  温度升高会减少多少保留时间?

此致、

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我们正在检查信息。 将在可用时更新。 谢谢!

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:
    对于保留时间、即使在150C (存储)以下、数据也应始终保持至少10年。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、Jason:谢谢。 这是我需要的信息。 此致、Bob