请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65400 您好:
我们的设计采用了 TPS65400 PMIC。 在启动电路板之前、将对闪存进行编程。 MCU 没有用于修改闪存的链接。
电路板的运行在很大程度上取决于闪存中保留的启动序列编程。
数据表中没有提到关于闪存中长期数据保持的任何内容。
我们可以期待什么数据保留性能? 温度升高会减少多少保留时间?
此致、
Bob
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.