请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24232H 由于电路的启动电流、是否可以在开始电池充电之前为器件的输出上电(无需外部控制)?
我想也许会将!CE 输入引脚(充电使能=低电平)连接至!PG 输出(电源正常=低电平)-所以当电源正常引脚变为低电平时、充电开始(也许使用一个低通滤波器来减慢充电启动)?
此外、在没有电池支持的情况下、该器件可以为输出提供多大的电流?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.