This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232H:在电池充电开始之前加电

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740268/bq24232h-power-up-before-battery-charging-commences

器件型号:BQ24232H

由于电路的启动电流、是否可以在开始电池充电之前为器件的输出上电(无需外部控制)?

我想也许会将!CE 输入引脚(充电使能=低电平)连接至!PG 输出(电源正常=低电平)-所以当电源正常引脚变为低电平时、充电开始(也许使用一个低通滤波器来减慢充电启动)?

此外、在没有电池支持的情况下、该器件可以为输出提供多大的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HELO Dan、
    BQ24232H 是一款电源路径器件、因此输出将始终优先于电池充电。 不带电池支持的最大输出电流将取决于您通过 ILIM 引脚实现的输入电流限制设置。 该数字最大为1.5A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助、Raheem。