This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:未启动

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737522/lm2776-not-start-up

器件型号:LM2776

大家好、团队成员。

我在逐渐增加负载的情况下测试了 LM2776、但它没有在165欧姆时开始。

负载仅为电阻。 为什么?

LM2776能否以负载启动?

是否需要 EN 控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kobayashi-San、

    您的负载只是电阻器还是将在系统中使用的实际放大器? 通常、输出通过放大器被拉为正电流。 在大多数情况下、您可以在正电源轨之前导通负电源轨以克服这一问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris。

    负载仅为电阻器、没有放大器。

    LM2776能否即使在具有电阻负载的情况下也能启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它可以启动。  D/S 中的图13显示了这一点。

    以下是当 EN 连接到 Vin 和 Vin 时 EVM 提供的功能。  Vin 的形状只是与我的输入电源相关、而不是与器件相关。

    您可以测试 EVM 吗?  或者、您能否发送 LM2776周围使用的电容器的 BOM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chris。
    测试不是 EVM、而是试验电路板、但电容器放置得最靠近。
    C1、C2 0603X225K100CT (Walsin)
    C3 C1608JB1E105KT (TDK)
    如果容量较小、会发生这种情况吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的讲解。 您能否发送试验电路板的照片?

    此外、由于输入电源连接到试验电路板的长导线、输入阻抗可能过高。 您可能会尝试在试验电路板的输入端添加一些大电容来克服它。

    是否在试验电路板的 IC 引脚上测量了波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris。

    请检查照片。
    感谢您的建议。 我将添加一个输入电容器并尝试它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的发送。 是的、您可以订购并测试 EVM 以验证其工作方式是否相同。 我在18日的时候看到的,对我来说,这是很好的。

    我还建议验证电容器是否是您认为的电容器。 例如、只需用新的电容器替换它们、然后测量电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris。

    电流评估是使用电阻负载完成的、但用于 放大器的负电源。

    建议在打开正电源后打开负电源、如下所示。

     "通常、输出通过放大器被拉为正电流。 在大多数情况下、您可以在正电源轨之前打开负电源轨以克服这一问题。"

    但是、由于电路中只有放大器和 LM 2776、因此我们无法组合该序列。 是否有权变措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kobayashi-San、

    您是否能够使电路与电阻器负载协同工作? 让我们首先对其进行调试。

    我最初以为您已连接到放大器进行测试。 一些(但不是所有)放大器可以像您所示那样将输出拉为正。 让我们在调试电阻电路后使用您的实际放大器进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chris。
    我认为 LM2776是一个缺陷、无法使用、具体取决于运算放大器的类型。
    请注意数据表中的内容。