This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:TLV62585的补偿设计

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740456/tlv62585-compensation-design-for-tlv62585

器件型号:TLV62585

尊敬的 TI:

我使用的是 TLV62585、在补偿设计方面遇到了问题、我的设计组件如下:

输入3.3V、10uF 电容+ 100nF

输出0.85V,10uf +22uf +100nF,无 CFF

分频电阻器:R1 200K、R2 475K

我得到了上面组件的床 PM (26度)/gm (-4.5dB)结果。

有一些问题:

1. TLV62585 内部补偿电路的补偿类型是什么? II 型还是 III 型?

2.您对 TLV62585 EVM 有任何 PM/GM 测试结果吗?

3.我将分频电阻更改为37K 和91K,PM 将增加到5倍,GM 仍然失败(-5.XDB),我不知道为什么? 分频电阻是零还是极点?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    如果您使用推荐的应用电路配置、该器件可在具有足够增益和相位裕度的情况下实现稳定运行。 您在 FB 分频器上所做的修改已经确认了这一点。 R2使用475k 而不是建议的100k、这使得电路在设计和测量设置中对寄生效应更加敏感。
    内部补偿器件的补偿电路通常比简单的 II 类或 III 类电路更复杂。 请理解、我们无法在此论坛中讨论任何器件内部信息。

    此致、
    Juergen