您好 TI 工程师:
我的 !板,使用 bq25708为1S3P 18605电池充电,现在发现充电器效率极低,bq25708和 MOS 过热
我在 cc 模式下使用电池进行测试。 并且没有系统负载
当设置充电电流(0x14)= 4A 时、 实际输入电压为19V 1.1A 、我从 bq25708 ADC 获得的输出电压和充电电流为4V 和4A 、 因此有效值为 16/20.9= 76%
在 cc 模式下、没有更成熟的 I 设置充电电流(0x14)= 2A、或者使用一个低输入适配器13V,,结果是完全一样的。
充电3-5分钟、 无更成熟的4A cc 模式或2A cc 模式
bq25708为°μ A
HIDRV1 MOS 为°μ H
LODRV1 MOS 为°μ H
2.2UH 电感器为°μ H
条件相同,EVM 温度正常。