This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ21700:输出电压= 6V 时 LMZ21700的压降

Guru**** 2535740 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ21700, LMZ21700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740219/lmz21700-dropout-voltage-of-lmz21700-with-vout-6v

器件型号:LMZ21700

您好!

我使用的是输出为6V/50mA 的 LMZ21700。

在这些条件下、确保正常运行的最小输入电压是多少?

查看 数据表(文档编号 SNVS872C)中的图8和9不起作用、因为 Vout 分别为5V 和3V3。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romain、

    我采用了 LMZ21700EVM 并进行了与图8和9类似的 Vin/Iout 扫描。 随附的是室温下 Vout = 6V 时的压降基准结果。 6V 输出的最小输入电压应至少为6.25V、以实现正确调节。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    感谢您的回答和所执行的测试。 这正是我要找的。

    祝你度过美好的一天
    Romain