请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ21700 您好!
我使用的是输出为6V/50mA 的 LMZ21700。
在这些条件下、确保正常运行的最小输入电压是多少?
查看 数据表(文档编号 SNVS872C)中的图8和9不起作用、因为 Vout 分别为5V 和3V3。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用的是输出为6V/50mA 的 LMZ21700。
在这些条件下、确保正常运行的最小输入电压是多少?
查看 数据表(文档编号 SNVS872C)中的图8和9不起作用、因为 Vout 分别为5V 和3V3。