This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739918/bq28z610-bq28z610

器件型号:BQ28Z610

大家好、我有一个问题。

bq28z610 EVM 板上有一个开关(S1)。

由于我的系统由电池组供电、因此我在连接电池组后使用此开关为 bq28z610供电。

在按下开关之前、我的系统关闭、因此我无法命令设置 CHG/DSG FET。

我的要求是、

在电池组连接到 bq28z610 (无需命令)后、是否有任何解决方案可以自动为 bq28z610加电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、器件最初处于关断状态、仅连接电池侧不会使器件退出关断状态。
    要退出关断状态、器件需要在 PACK+和 PACK-(通常是连接的充电器)上看到电压。
    按 S1基本上会将电池组电压连接到 PACK+、这就是它能够退出关断模式的原因。
    因此、bq28z610自动上电的唯一方法是在 PACK+上施加电压或在器件上电后禁用器件关断。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    我认为是另一种方法。

    1.将 S1开关更换为电气开关(ES)。 并将此开关设置为活动状态(如果开关为低电平有效、则下拉)。
    2.连接电池
    由于 ES 处于活动状态、bq28z610将加电。
    4.我的系统已通电,然后 MCU 将 ES 控制为关闭状态。

    您如何看待此解决方案?