请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 大家好、我有一个问题。
bq28z610 EVM 板上有一个开关(S1)。
由于我的系统由电池组供电、因此我在连接电池组后使用此开关为 bq28z610供电。
在按下开关之前、我的系统关闭、因此我无法命令设置 CHG/DSG FET。
我的要求是、
在电池组连接到 bq28z610 (无需命令)后、是否有任何解决方案可以自动为 bq28z610加电。