This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE 要求

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739300/afe-requirement

主题中讨论的其他器件:BQ76930BQ76940

我们希望开发越野电机的电池 BMS。
平均电流为30A、但峰值电流为200A (最后3~5秒)。
也就是说、当 放电电流为200A (最后3~5秒)时、需要确保 D_FET 导通。
此外、所需的电池节数为13s。
哪种 AFE 满足此类要求?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    请使用监控器页面 上 www.ti.com/.../overview.html 上的参数表

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    您是否建议使用任何 AFE?

    我们在之前的 BMS 中使用了两个 BQ76930 AFE (用于 eScooter)。
    BQ76930是否能够满足要求?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI AFE BQ76930 OCD 保护可设置为200A?
    如何实现?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    bq76930仅适用于高达10S 的情况、请查看 bq76940是否适用于高达15S 的情况。 您必须根据您的感应电阻器和阈值进行设置。 数据表应对此进行说明。

    谢谢

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、
    我们使用两个 bq76930来满足13个器件。

    您必须根据您的感应电阻器和阈值进行设置。
    =>您是说我们可以将 OCD 保护设置为200A?
    最大 OCD/SCD 保护电流是否有任何限制?

    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、
    根据 BQ76930的数据表,SCD 和 OCD 的最大值和最小值如下(如果我们选择 RSNS=1)
    SCD 为44mv 至200mV
    OCD 为17mv 至100mV
    这是否意味着、如果我们使用的感应电阻器为0.65mR、那么我们可以将 SCD 最大阈值设置为200mV/0.9mR = 222A、并且 OCD 的最大阈值将为100mV/0.9mR = 111A

    正确吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、Matt、

    通常、计算是正确的。 请记住、在根据您选择的感应电阻器值进行此计算时、您必须考虑容差。

    这是另一篇关于同一主题的文章。

    e2e.ti.com/.../2635131

    谢谢

    Miguel