This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:BQ27421-G1电量监测计报告的 SOC 的初始精度是多少

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ27421-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739283/bq27421-g1-what-is-the-initial-accuracy-of-the-soc-reported-by-the-bq27421-g1-fuel-gauge

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

您好!

我在我的设计中使用的是 BQ27421-G1A 电量监测计。  

我将使用电路板连接电池、并 通过 I2C 通过微控制器配置电量监测计寄存器(设计容量、设计能耗、端接电压和锥率)。 现在,我想知道电量监测计报告的 SOC 的准确度在本例中是多少?

此外,还需要采取哪些措施来提高电量监测计报告的 SOC 的精度?

谢谢、此致

Vidyasagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vidyasagar
    在使用 bq27421进行趋稳之前、您需要使用我们称为 gpcchem 的在线工具确定该器件是否适合您的电池化学物质。 如果报告显示器件匹配良好、则在配置后、您需要对电池进行循环、以便监测计了解电阻值和电池的 Qmax
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    首先、我们使用的是由 BQ27421-G1支持的 LiCoO2锂聚合物电池。 那么,gpcchem 工具的要求是什么?

    其次、BQ27421-G1快速入门指南指出、它不需要学习周期。 你为什么说相反的呢?

    我们选择了此电量监测计、其想法是在对4个寄存器进行编程后立即使用它。

    请澄清上述问题。

    让我知道在对4个寄存器进行编程后、监测计报告的 SOC 的初始精度是多少。

    谢谢

    Vidyasagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vidyasagar
    LiCoO2电池有数千种不同类型、容量和内部电阻各不相同。 您不可能拥有适合所有化学 ID 的理想大小。 因此、您需要使用 gpcchem 来确定 bq27421是否适合您。 您似乎对使用我们的监测计比较陌生。 您不希望过于深入设计中、而只能意识到 bq27421无法提供所需的精度。 您的误差可能会高达60%或更多、或低至1%。 这取决于您的电池配置文件是否接近 bq27421类型中的硬编码 chem ID。 这就是 gpc chem 将告诉您的信息。 如果您足够接近、则器件可以在现场学习、无需额外循环。 为了获得最佳性能、最好至少运行一个放电周期以获得更高的精度

    谢谢
    Onyx