请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27421-G1 主题中讨论的其他器件:GPCCHEM、
您好!
我在我的设计中使用的是 BQ27421-G1A 电量监测计。
我将使用电路板连接电池、并 通过 I2C 通过微控制器配置电量监测计寄存器(设计容量、设计能耗、端接电压和锥率)。 现在,我想知道电量监测计报告的 SOC 的准确度在本例中是多少?
此外,还需要采取哪些措施来提高电量监测计报告的 SOC 的精度?
谢谢、此致
Vidyasagar