请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 尊敬的 TI 团队:
现在、我正在学习在 ACC 模式下使用 BQ35100。 我想对这种模式进行更多的解释、并确认我对数据表的理解。
在我们的应用中、大多数情况下、我们的系统处于低功耗状态、并且我们的系统配置电流提供大约1-100ms、不超过100mA 的极快有效电流。
数据表显示:"在此模式下、bq35100器件每1s 测量并更新一次电池电压、电池温度和负载电流、并在收到监测计_START 后开始累积。[...]"
这就是为什么我要求 ACC 模式无法测量系统配置电流的原因、因为该模式的采样频率为每1秒一次。 ACC 模式是否能够使用电流配置类型来监控容量(当电流在几毫秒内变为高电平时)?
此致、
Alexis。