This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:累加器模式

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739345/bq35100-accumulator-mode

器件型号:BQ35100

尊敬的 TI 团队:

现在、我正在学习在 ACC 模式下使用 BQ35100。 我想对这种模式进行更多的解释、并确认我对数据表的理解。

在我们的应用中、大多数情况下、我们的系统处于低功耗状态、并且我们的系统配置电流提供大约1-100ms、不超过100mA 的极快有效电流。

数据表显示:"在此模式下、bq35100器件每1s 测量并更新一次电池电压、电池温度和负载电流、并在收到监测计_START 后开始累积。[...]"

这就是为什么我要求 ACC 模式无法测量系统配置电流的原因、因为该模式的采样频率为每1秒一次。 ACC 模式是否能够使用电流配置类型来监控容量(当电流在几毫秒内变为高电平时)?

此致、

Alexis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    用于电流测量的 ADC 是一个积分转换器、因此它不仅是所测量的瞬时电流。 我认为它应该能够很好地处理您的负载分布

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    用于测量累积容量的 ADC 采样频率是多少?
    在我看来、如果它为1、则不应探测我们的系统配置电流。

    此致、

    Alexis。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    采样频率为65kHz、转换时间为1s。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这就是为什么电流测量每1秒进行一次。
    那么、关于累加容量、每1秒进行一次相同的测量? BQ35100如何计算电流脉冲的容量?
    例如、200uS 期间的脉冲为20mA。

    此致、

    Alexis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与电池容量相比、这几乎可以忽略不计。 但是、当采样频率为65kHz 时、它仍会将其捕获到累积的容量中。

    您最好根据自己的负载评估电量监测计、以使您确信

    谢谢
    Onyx