您好!
我一直在尝试使用具有1S3P 配置的新电池组完成学习周期。 我正在使用一个程序来实现充电放电周期的自动化、该循环设置为在 C/2充电、在 C/5放电。 以下是我采取的步骤:
校准温度、电压和电流测量值
。 回答参数 Q&A 并保存到监测计
。 对电池组放电
。 发送命令 IT_ENABLE 和 RESET
。 休息5小时
。 为电池组充电
。 休息2小时
。 对电池组放电
。 休息5小时
当我发送 IT_ENABLE 和 RESET 命令时、RUP_DIS、VOK 和 QEN 保持清零状态、但 IT Enable 从00变为01。 学习周期持续一夜、但更新状态0从未更改。 我已附加寄存器日志文件和数据存储器的自动导出。 什么可能出错了?
我确实注意到、当我校准内部温度时、电池放电时、温度会降低10C - 15C。
e2e.ti.com/.../18_2D00_1013_5F00_LearningCycleData.zip
谢谢、
罗德里戈