This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:学习周期不能#39;t 似乎开始

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739841/bq27510-g3-learning-cycle-doesn-t-seem-to-start

器件型号:BQ27510-G3

您好!

我一直在尝试使用具有1S3P 配置的新电池组完成学习周期。 我正在使用一个程序来实现充电放电周期的自动化、该循环设置为在 C/2充电、在 C/5放电。 以下是我采取的步骤:

校准温度、电压和电流测量值

。 回答参数 Q&A 并保存到监测计

。 对电池组放电

。 发送命令 IT_ENABLE 和 RESET

。 休息5小时

。 为电池组充电

。 休息2小时

。 对电池组放电

。 休息5小时

当我发送 IT_ENABLE 和 RESET 命令时、RUP_DIS、VOK 和 QEN 保持清零状态、但 IT Enable 从00变为01。 学习周期持续一夜、但更新状态0从未更改。 我已附加寄存器日志文件和数据存储器的自动导出。 什么可能出错了?

我确实注意到、当我校准内部温度时、电池放电时、温度会降低10C - 15C。

e2e.ti.com/.../18_2D00_1013_5F00_LearningCycleData.zip

谢谢、

罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗德里戈、您好!
    当您发送 IT enable 命令时、QEN 应该被置位。 是否按刷新或扫描按钮以确保未设置 QEN 标志? 您是否可以改用监测计的外部热敏电阻。

    此外、您能否验证通过 Q 和 A 更改的相应参数是否在数据存储器中实际更新。 如果它们没有更新、则您需要通过进入数据存储器并执行更改来手动更新它们。 请参阅以下文档。

    www.ti.com/.../slua902

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我确实点击了刷新几次、也进行了日志记录、因此寄存器应该已经以任一方式更新。 我仍然没有看到对 QEN 的任何更改。 电池组现在已经静止了5个多小时、因此我可以再次启动该周期。 发送命令 IT_ENABLE 和 RESET 不会设置 QEN、VOK 和 RUP_DIS。 今天早些时候、RUP_DIS 位被置位、但最终在休眠时被清零。 这可以在屏幕截图中看到。

    遗憾的是、我们需要为我们的应用使用内部温度传感器。 为了学习周期、我可以使用外部热敏电阻、然后切换到应用的内部温度传感器吗?

    已检查数据存储器中的参数、并已更改为 Q&A 部分中指定的参数。

    问题是否与电池组配置有关? 它有3节并联电池、每节电池的额定值为2050mAh、因此电池组总容量为6000mAh。 每个单元的 Chem ID 为1253、但我不确定是否将它们并联会影响学习周期。 我执行了化学学周期、但 GPC 工具返回的错误大于3%、因此生成的 ID 似乎不可用。

    谢谢、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大于3%的 chem ID 肯定不可用。 当您进行化学 ID 识别时、您是否移除了电池上可能连接的任何保护器? 这往往导致无法找到匹配项。

    很奇怪、QEN 没有被置位。 您能否尝试使用其他 IC、甚至尝试对监测计上的默认固件进行编程。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    事实证明、我所需要的只是在评估板上放置一个外部热敏电阻。 我删除了它、因为我想对应用进行仿真、但将其重新放置在电路板上会设置 QEN 和 VOK 位。 我让自动骑行者在夜间运行,更新状态0寄存器递增到01,Qmax Cell 0更新到>6000mAH。 现在、我正在等待电池组休息、以确认学习周期是否成功。

    谢谢、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    学习周期已完成、更新状态0递增至02。 我认为这是一个成功的学习周期。

    谢谢、
    罗德里戈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 干得不错
    谢谢
    Onyx