请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100EVM-795 主题中讨论的其他器件:BQ35100
您好的支持团队、
我们有一个电池'Forte ER34615M (14.5Ah)'、我们必须在 bq35100EVM 中对电池的化学 ID 进行编程。
我们使用的是 Bq Studio,找不到电池的任何化学 ID,(化学成分是最新的)
请帮助我们解决此问题。
此致、
Dharmaseelan.S
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好的支持团队、
我们有一个电池'Forte ER34615M (14.5Ah)'、我们必须在 bq35100EVM 中对电池的化学 ID 进行编程。
我们使用的是 Bq Studio,找不到电池的任何化学 ID,(化学成分是最新的)
请帮助我们解决此问题。
此致、
Dharmaseelan.S
您好!
我们有一个负载、它消耗的电池电流高达150mA (Forte ER34615M (14.5Ah)-锂亚硫酰氯)、根据用户要求、它的电流可能在3uA 至150mA 之间变化。
在这里,我们不能简单地估计电池的寿命和设备使用的电池电量。 因此、我们计划使用 bq35100。
我想监控电池的当前状态 、并尽可能监控电池寿命。
请指导执行该过程的方法。
此致、
S.Dharmaseelan。