This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100EVM-795:如何为我的电池创建定制化的化学 ID - Forte ER34615M (14.5Ah)

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739098/bq35100evm-795-how-to-create-a-customised-chem-id-for-my-battery---forte-er34615m-14-5ah

器件型号:BQ35100EVM-795
主题中讨论的其他器件:BQ35100

您好的支持团队、  

我们有一个电池'Forte ER34615M (14.5Ah)'、我们必须在 bq35100EVM 中对电池的化学 ID 进行编程。

我们使用的是 Bq Studio,找不到电池的任何化学 ID,(化学成分是最新的)

请帮助我们解决此问题。

此致、

Dharmaseelan.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    这是什么类型的电池? 锂亚硫酰氯还是锂二氧化锰? 您计划以哪种模式使用 bq35100? 如果是累加器模式,则不需要 chem id。
    如果使用 EOS、则默认化学 ID 可能起作用、因为监测计仅使用电阻变化率来确定 EOS。 您需要对此进行测试。 如果您的电池是锂二氧化锰、则需要您的电池通过 TI 进行表征

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Onyx、

    感谢您的回答!  

    Forte ER34615M 是  锂亚硫酰氯电池,

    我们计划使用 EOS 模式。 此模式是否需要化学 ID?

    您能否建议使用 bq35100监控电池电量的方法?

    此致、

    Dharmaseelan.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    好的、如果你将只是使用 EOS、那么你不绝对需要一个 chem id。 请查看器件的 TRM 以了解如何将器件配置为 EOS 模式。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们有一个负载、它消耗的电池电流高达150mA (Forte ER34615M (14.5Ah)-锂亚硫酰氯)、根据用户要求、它的电流可能在3uA 至150mA 之间变化。

    在这里,我们不能简单地估计电池的寿命和设备使用的电池电量。  因此、我们计划使用 bq35100。

    我想监控电池的当前状态 、并尽可能监控电池寿命。

    请指导执行该过程的方法。

    此致、

    S.Dharmaseelan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将需要根据您的应用评估电量监测计。
    主机必须能够将 GE 引脚切换为高电平和低电平、才能打开和关闭监测计。 接通电源后、主机必须在负载开启之前发送监测计启动命令。 该器件将在负载开启时测量电流电压和温度、然后在负载关闭后、您的主机应发送电量监测计停止。 然后测量仪表完成。 监测计将进行电阻测量并确定 SOH、根据测量结果、可以判断何时接近电池的 EOS。 请参阅 TRM 中有关监测计操作的系统图。

    谢谢
    Onyx