请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25606 您好!
我目前正在使用 BQ25606为系统供电并为3.7V 2600mAh 锂离子电池充电。
我已将 ILIM 电阻器配置为475欧姆、将 ICHG 电阻器配置为681欧姆、充电电流约为1A。 目前、D+/D-引脚保持悬空、以将充电电流设置为 ILIM 电阻器设置的1A。
D+/D-检测中的 BQ25606输入电流限制设置能否限制为500mA (连接到 SDP 时)或 ILIM 引脚(连接到任何其他适配器时)设置的电流? 如果 D+/D-连接到 USB 输入、IC 是否始终根据 D+/D-检测设置充电电流?
谢谢、
按作业