This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:为 SDP 选择500mA 的充电电流、为其他所有组件选择1A 的充电电流

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739766/bq25606-selecting-charging-current-to-either-500ma-for-sdp-and-1a-for-everything-else

器件型号:BQ25606

您好!

我目前正在使用 BQ25606为系统供电并为3.7V 2600mAh 锂离子电池充电。

我已将 ILIM 电阻器配置为475欧姆、将 ICHG 电阻器配置为681欧姆、充电电流约为1A。 目前、D+/D-引脚保持悬空、以将充电电流设置为 ILIM 电阻器设置的1A。  

D+/D-检测中的 BQ25606输入电流限制设置能否限制为500mA (连接到 SDP 时)或 ILIM 引脚(连接到任何其他适配器时)设置的电流? 如果 D+/D-连接到 USB 输入、IC 是否始终根据 D+/D-检测设置充电电流?

谢谢、

按作业

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jobby:

    D+/D-可检测不同的充电端口并相应地设置输入电流限制。 IINDPM 仅在检测到适配器为未知适配器时设置充电电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、

    感谢您的回答。 但是、当连接到 SDP (计算机 USB 端口)时、我尝试将输入充电电流限制为500mA、当连接到墙上适配器(任何未知适配器)时、我尝试将输入充电电流限制为1A。 是否有办法将 D+/D-引脚配置为仅检测这两种情况而不检测其他情况?

    谢谢、
    按作业
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议将充电电流限制和充电电流设置为1A。 对于 SDP、没问题、输入电流限制为500mA。 对于其他已知适配器、输入电流限制可以是1A 至2.4A、但充电电流始终为1A。 对于未知适配器、输入电流限制为1A、充电电流为1A。 这是否适合您?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    再次感谢您的回答。 这清除了我的大部分困惑。 但是、这是否意味着如果将器件插入 SDP (输入电流限制= 500mA)、电池是否会尝试以1A 的电流充电(因为 ICHG 引脚设置为1A)? 充电电流是否完全独立于输入电流限制?

    谢谢、

    按作业

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使 ICHG 设置为1A、但如果检测到 SDP、则充电器输入电流限制为500mA。 是的、充电电流和输入电流是独立的、但充电电流不能超过输入功率限制(输入电流限制)。

    如果答案解决了您的问题、请单击问题已解决、然后我们关闭对话。