This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:通过改变电阻器来调整充电和放电电流的公式

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740305/bq2970-formula-for-adjusting-the-charge-and-discharge-current-by-changing-resistors

器件型号:BQ2970

您好!

我想确认是否可以通过更改以下电阻器(R14和 R17)来更改充电和放电电流。  

在哪里可以找到相应的公式?

我需要1.5A 输入和1.5A 输出(最大值)。

谢谢、

Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件不控制充电和放电电流。 它仅在安全条件下提供保护、并在充电和放电 FET 的 Rdson 的帮助下提供保护。 请查看器件的数据表以选择 FET。

    谢谢
    Onyx