请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2970 您好!
我想确认是否可以通过更改以下电阻器(R14和 R17)来更改充电和放电电流。
在哪里可以找到相应的公式?
我需要1.5A 输入和1.5A 输出(最大值)。
谢谢、
Loie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想确认是否可以通过更改以下电阻器(R14和 R17)来更改充电和放电电流。
在哪里可以找到相应的公式?
我需要1.5A 输入和1.5A 输出(最大值)。
谢谢、
Loie