请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS799 您好!
我的客户希望在其新项目中使用 TPS799 (TPS79915型号)、并想知道在以下条件下负载瞬态响应将是什么样的:VIN = 5V、Vout = 1.5V、负载在1 - 5mA 之间变化。
某些数据表通常具有描述此行为的曲线。 但在这种情况下、数据表中不存在负载瞬态响应曲线。 如果您在内部拥有此信息、请您分享。
此致、
Stani
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.