This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS799:TPS79915负载瞬态响应曲线

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS799

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740190/tps799-tps79915-load-transient-response-curve

器件型号:TPS799

您好!

我的客户希望在其新项目中使用 TPS799 (TPS79915型号)、并想知道在以下条件下负载瞬态响应将是什么样的:VIN = 5V、Vout = 1.5V、负载在1 - 5mA 之间变化。  

某些数据表通常具有描述此行为的曲线。 但在这种情况下、数据表中不存在负载瞬态响应曲线。 如果您在内部拥有此信息、请您分享。

此致、

Stani  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stani、

    TPS79915的瞬态响应将类似于下面所示数据表的图22中的 TPS799285的瞬态响应。  

    这是一种负载阶跃较大(1mA 至150mA)的最坏情况。 在客户的情况下、由于阶跃仅为4mA、因此响应的振铃较少、并且 LDO 通常在负载电流较小的情况下更稳定。 这就是 TPS799285降压(150mA 至1mA)瞬态响应没有振铃的原因。  

    谢谢、

    Gerard