This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2642:适用于 PC 主板的12V 33A 备用输出电源

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2642, LM27403, LM27402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739325/lm2642-12v-33a-backup-output-power-supply-for-pc-mother-board

器件型号:LM2642
主题中讨论的其他器件: LM27403LM27402

你(们)好。

我想为我的 PC 主板添加一个12V 备用电源。 我的目标输出功率为12V 33A、由10-14.4V 的合适电池输入。

因为我认为没有多相降压/升压控制器、所以我的建议是使用级联升压和降压控制器从10-14.4V 输入获得12V 输出。 您有更好的建议吗?

现在、我正在考虑将 LM2642用于多相降压控制器(尚未选择升压控制器)、但空间(电感器尺寸和输入电容器尺寸)在我的应用中并不是太重要。 您是否确实推荐了多相转换器? 还是仅单相是可以的? 我的输出电流"仅"33A、而不是像56A 之类的疯狂值...

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑到高电流需求、我认为您的选择是可以的。  在某些情况下、客户将 LM27402/LM27403设计为单相、并使用并联 FET 进行热管理。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您 Mathew。
    您能否更详细地介绍一下您的客户用于确切情况的拓扑、以及预升压和后降压拓扑?
    我阅读 LM2642数据表、对于600kHz 开关频率、其最大占空比可能会降至85%、这对预升压输出电压造成了低限制。 对于降压输出12V、我可能必须升压至15V (而不是可能的13V)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的是具有并联 FET 的标准单相降压拓扑。

    此致、

    Mathew