请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2642 主题中讨论的其他器件: LM27403、 LM27402
你(们)好。
我想为我的 PC 主板添加一个12V 备用电源。 我的目标输出功率为12V 33A、由10-14.4V 的合适电池输入。
因为我认为没有多相降压/升压控制器、所以我的建议是使用级联升压和降压控制器从10-14.4V 输入获得12V 输出。 您有更好的建议吗?
现在、我正在考虑将 LM2642用于多相降压控制器(尚未选择升压控制器)、但空间(电感器尺寸和输入电容器尺寸)在我的应用中并不是太重要。 您是否确实推荐了多相转换器? 还是仅单相是可以的? 我的输出电流"仅"33A、而不是像56A 之类的疯狂值...
谢谢你。