This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:IN 引脚上的压降

Guru**** 2944500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739604/tps2546-voltage-drop-at-in-pin

器件型号:TPS2546

您好!

客户的 NB 上有一个特殊的复位功能、这将导致引脚上的波形下降、如下所示(CH3)。  您可以看到、它会下降到大约1~2V 的电压、然后恢复到5V。  此时、USB 连接器可以连接到任何 USB 设备或只是未连接、 问题是这种压降是否会导致芯片出现任何问题?  还是最多只会导致重新连接?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼

    如果输入电压骤降、将会出现低电压复位和复位连接。 一旦欠压条件通过、我们将恢复到正确的 USB 操作。