请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2546 您好!
客户的 NB 上有一个特殊的复位功能、这将导致引脚上的波形下降、如下所示(CH3)。 您可以看到、它会下降到大约1~2V 的电压、然后恢复到5V。 此时、USB 连接器可以连接到任何 USB 设备或只是未连接、 问题是这种压降是否会导致芯片出现任何问题? 还是最多只会导致重新连接?
谢谢!
安东尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户的 NB 上有一个特殊的复位功能、这将导致引脚上的波形下降、如下所示(CH3)。 您可以看到、它会下降到大约1~2V 的电压、然后恢复到5V。 此时、USB 连接器可以连接到任何 USB 设备或只是未连接、 问题是这种压降是否会导致芯片出现任何问题? 还是最多只会导致重新连接?
谢谢!
安东尼