请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3410 您好!
目前、我将 LM3410XQMF/NOPB 稳压器 用于 LCD 背光驱动器
该稳压器具有一个 DIM 引脚、我们已将 PWM 信号连接到该引脚以控制 LCD 的亮度。在数据表第7.3.2段中、DIM 引脚和关断模式指定了可使用1Hz 至25KHz 的 PWM 频率。
现在我的问题是、我是否可以向 DIM 引脚提供更高的 PWM 频率(例如50kHz)?
如果我增加 PWM 频率、是否会对 IC 或 LCD 产生任何不利影响?
请建议
此致、
Karthik