This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:稳压器 DIM 引脚上的 PWM 频率变化

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739720/lm3410-pwm-frequency-variation-on-dim-pin-of-the-regulator

器件型号:LM3410

您好!

目前、我将 LM3410XQMF/NOPB 稳压器 用于 LCD 背光驱动器

该稳压器具有一个 DIM 引脚、我们已将 PWM 信号连接到该引脚以控制 LCD 的亮度。在数据表第7.3.2段中、DIM 引脚和关断模式指定了可使用1Hz 至25KHz 的 PWM 频率。

现在我的问题是、我是否可以向 DIM 引脚提供更高的 PWM 频率(例如50kHz)?

如果我增加 PWM 频率、是否会对 IC 或 LCD 产生任何不利影响?

请建议  

此致、
Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    TI 建议仅在其推荐范围内使用 LM3410。  这并不意味着它不会在该范围之外工作、也不会产生不利影响。  调光频率越高、分辨率越低、与开关频率的交互越多。  TI 不能提供超出数据表规格的建议。

    此致、