This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A69-Q1:当输入电压为4.75V 时、输出电压是多少(5V 固定器件)

Guru**** 2532100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740134/tps7a69-q1-when-vin-is-4-75v-what-is-the-output-voltage-5v-fixed-device

器件型号:TPS7A69-Q1

你好

我计划使用 TPA7A69-Q1 (5V 固定电压)。

但是、我的应用有一个问题。

VIN 有时变为4.75V、输出需要4.5V。   

我查看了"图9。 输出电压与电源电压间的关系(固定5V 版本、IL = 0)'。 但当输入电压为4.75V 时、我无法读取输出电压。

您能给我们一些意见吗?我们可以将 TPA7A69-Q1与此应用搭配使用?

或者、如果您在输入电压为4.75V 时希望保持4.5V 输出、请告诉我。

典型用例:

VIN_max 26V

输出电压5V (固定)

输出电流为100mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazusa、

    当没有足够的余量(Vin - Vout)使输出电压处于稳压状态(在您的情况下为5V)时、稳压器处于压降状态。  图8显示了温度和输出电流范围内的压降。  在压降时、Vout 将等于 Vin 减去 Vdo。  100mA 时的压降通常为240mV;因此、对于典型器件、Vout 将约为4.51V。

    非常尊重、

    Ryan