Other Parts Discussed in Thread: UCC28070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 大家好、团队、
我的客户打算使用电流感应电阻器而不是 CT。
1.客户是否应将 Rsense 放在 HV FET 源极引脚与 GND 之间、这是正确的?
2.为了降低功率损耗,最好使用低 Ohmic Rsense,因此期望 CSA/CSB 的较低刻度输入,并且 PKLIM 引脚将设置为1V 或0.5V 等较低电平,它们能做到吗? 设置更低的 PKLIM 和 CSA/CSB (例如0.5V~1V 而不是3V~3.5V)是否存在潜在风险?
谢谢、
Martin