This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:关于电流感测电阻器。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733460/ucc28070-about-current-sense-resistor

器件型号:UCC28070

大家好、团队、

我的客户打算使用电流感应电阻器而不是 CT。

1.客户是否应将 Rsense 放在 HV FET 源极引脚与 GND 之间、这是正确的?

2.为了降低功率损耗,最好使用低 Ohmic Rsense,因此期望 CSA/CSB 的较低刻度输入,并且 PKLIM 引脚将设置为1V 或0.5V 等较低电平,它们能做到吗? 设置更低的 PKLIM 和 CSA/CSB (例如0.5V~1V 而不是3V~3.5V)是否存在潜在风险?

谢谢、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1401.Sch.PDFHelloMartin、

    一些客户在 UCC28070中采用了电阻式电流感应方法进行设计。

    该电阻器放置在 FET 的源极引线上、并使用高速 OPAMP 来放大信号。

    随附的原理图显示了如何修改 UCC28070 EVM 以进行电阻式电流感应

    需要使用 OPAMP 来放大低电压感测信号。 如果没有运算放大器、在存在开关噪声的情况下很难准确地感应 FET 电流、这将导致 PFC 性能下降。  

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、
    是否可以添加外部 RC 滤波器以降低开关噪声? 您有没有尝试过这种方法? 性能是怎样的? OPAMP 需要更多的空间、成本不是首选。
    谢谢、
    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martin、
    此问题已在另一篇帖子中得到解答、因此我将关闭此主题。
    如果您需要进一步的帮助、请打开一个新主题。
    此致
    John