Other Parts Discussed in Thread: TPS2051B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2051B 大家好、
有关 TPS2051B 的快速问题。 如果 Vout 侧在启用时不为零,此器件是否会触发过流保护? 我们有一个设计、其中启用了 EN 开关、但输出似乎停留在2.8V (除非 I 将 EN 短接至高电平、因此它会立即上升、此时 Vout 会上升至3.3V)。
感谢您提供的任何反馈! 谢谢!
此致、
Ramon