This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2051B:当输出已经被拉高时为 EN

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2051B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739694/tps2051b-en-when-output-is-already-pulled-high

器件型号:TPS2051B

大家好、

有关 TPS2051B 的快速问题。 如果 Vout 侧在启用时不为零,此器件是否会触发过流保护? 我们有一个设计、其中启用了 EN 开关、但输出似乎停留在2.8V (除非 I 将 EN 短接至高电平、因此它会立即上升、此时 Vout 会上升至3.3V)。

感谢您提供的任何反馈! 谢谢!

此致、

Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ramon、

    它不会触发过流保护、因为该器件会监控流经电流以进行过流保护。

    您可以随时提出任何问题。

    此致、
    Bob