您好!
我使用 TPS61030将锂聚合物电池升压至5V。 到目前为止、我已经制作了四个测试板。
板1:这个工作正常。
电路板2:此电路板始终返回输入电压减去0.4v 我之前发布过此信息、并被建议为不良器件。 我决定再做两个测试。
电路板3和4:这些电路板首次上电时出现故障。 这次故障是 SW (引脚1和2)与 GND (引脚3、4和5)之间的 IC 内部短路。 SW 和 PowerPAD 之间无短路。 确定这一点后、我用新的 IC 替换了这两个 IC、它们似乎按预期工作。 我想、在回流期间可能会损坏(尽管温度在数据表规格内)。
然而、在现场短暂停留后、电路板1 (正在工作)的故障与电路板3和4最初的故障相同:SW 和 GND 之间存在内部短路。
目前、我只有4个器件中的2个正常工作。 我本来打算做更多的工作,但现在有一点不确定。
通过进一步搜索、可以得出这两个帖子、这些帖子显示了相同的问题、但没有真正的解决方案:
http://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/210090
http://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/678739/2505615
我的布局已通过该论坛的建议发布并进行了细微编辑、但仍对问题可能是什么感到好奇、并欢迎有关如何防止问题的任何建议。
原始帖子(如果有用): https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/730044
我已随附更新的布局和原理图。
Tim