This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61030:SW 和 GND 之间存在内部短路

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738192/tps61030-internal-short-between-sw-and-gnd

器件型号:TPS61030

您好!

我使用 TPS61030将锂聚合物电池升压至5V。 到目前为止、我已经制作了四个测试板。

板1:这个工作正常。

电路板2:此电路板始终返回输入电压减去0.4v 我之前发布过此信息、并被建议为不良器件。 我决定再做两个测试。

电路板3和4:这些电路板首次上电时出现故障。 这次故障是 SW (引脚1和2)与 GND (引脚3、4和5)之间的 IC 内部短路。 SW 和 PowerPAD 之间无短路。 确定这一点后、我用新的 IC 替换了这两个 IC、它们似乎按预期工作。 我想、在回流期间可能会损坏(尽管温度在数据表规格内)。

然而、在现场短暂停留后、电路板1 (正在工作)的故障与电路板3和4最初的故障相同:SW 和 GND 之间存在内部短路。

目前、我只有4个器件中的2个正常工作。 我本来打算做更多的工作,但现在有一点不确定。

通过进一步搜索、可以得出这两个帖子、这些帖子显示了相同的问题、但没有真正的解决方案:
http://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/210090

http://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/678739/2505615


我的布局已通过该论坛的建议发布并进行了细微编辑、但仍对问题可能是什么感到好奇、并欢迎有关如何防止问题的任何建议。

原始帖子(如果有用): https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/730044

我已随附更新的布局和原理图。

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

     我建议您使用一个好的电路板来测试 SW 波形。 我想、因为 SW 尖峰很高、无法断开器件。 您可以添加 RC 缓冲器来解决它。

     您需要使用短接地探针进行测试。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jing Ji、

    遗憾的是、我目前无法使用示波器(将来会尝试获取一个示波器)、但我确实计划尝试(根据可用空间)为缓冲电路添加未组装的空间、以便稍后进行实验。

    不过、我想这意味着布局本身通常是可以的吗?

    如果我在1-2秒内逐渐增加负载(~1-2A+)而不是一次性增加负载、这是否也会有所不同?

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

     布局方面存在问题。 输入电容应靠近 Vin 和 IC GND 引脚。 您应该在输入电容 GND 焊盘上放置一些通孔。

     通常、SW 尖峰与 Iout 相关。Iout 越高、SW 尖峰越差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jing Ji、

    感谢您的建议。 我已相应地修改了布局并添加了一个缓冲电路(尽管在不需要时、它们将保持未组装状态)。 有新想法吗?

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

     它看起来更好。 如果您可以删除图片等过孔、效果会更好。 因为电源迹线中的通孔会插入一些噪声。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jing Ji、

    好的。 我已经进行了更改。 不确定它是否会解决原始问题、但会生成更多的原型并查看。 如果问题再次出现、将发布新问题。

    感谢您的帮助和建议。

    Tim