This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5927:超过16通道的恒流 LED 灌电流驱动器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5927

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739684/tlc5927-more-than-16-channels-constatnt-current-led-sink-driver

器件型号:TLC5927

尊敬的 TI:

我现在正在使用您的 TLC5927驱动器、但对于新项目、我必须驱动400个 LED、并且 PCB 需要较小。 您能否推荐具有16个以上通道、50mA 左右专业通道、SPI 接口和小尺寸/封装的 IC 驱动器?

储罐很多

BR

Marcin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcin、

    什么是连接方式、这是 LED 矩阵?

    如果是、LED 矩阵的间距是多少?

    通常、我们需要知道矩阵(行和列)的大小、间距和通道电流。

    此致!

    肖恩。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../C1700019_5F00_PADS.pdfHiShawn、

    我们有400个 LED、需要单独控制。 每个 LED 需要50mA 或更高电流。

    e2e.ti.com/.../C1700019_5F00_PADS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcin、

    我们没有任何器件能够以每通道50mA 或更高的电流通道超过16个。 以下是我的建议:

    您是否需要 LED 调光功能?

    如果是、

    TLC594x 是更好的选择

    如果不是、

    TLC592x 是更好的选择

    此致!

    肖恩。