请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5927 尊敬的 TI:
我现在正在使用您的 TLC5927驱动器、但对于新项目、我必须驱动400个 LED、并且 PCB 需要较小。 您能否推荐具有16个以上通道、50mA 左右专业通道、SPI 接口和小尺寸/封装的 IC 驱动器?
储罐很多
BR
Marcin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../C1700019_5F00_PADS.pdfHiShawn、
我们有400个 LED、需要单独控制。 每个 LED 需要50mA 或更高电流。