请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24103 主题中讨论的其他器件:BQ24130
您好!
我们正在设计单节锂离子定制电池组。
问题在于、为了完成设计必须通过的一项认证、电池组应在充电路径连接器中具有一组二极管、并且电压 Bat 监控应使用10K 电阻器进行电流限制。
此图中显示了自定义电池组简化架构:
我们为充电器设计选择了 BQ241Xx IC、因为 Bat 电压监控和充电是通过不同的引脚进行的。 因此、充电器连接器将连接到 BQ241xx 的 BAT 引脚和 OUT 引脚。
由于10K 电阻器或二极管级、我们是否会遇到任何问题?
此致、
Juanjo