This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24103:VBAT 监控问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738498/bq24103-vbat-monitoring-question

器件型号:BQ24103
主题中讨论的其他器件:BQ24130

您好!

我们正在设计单节锂离子定制电池组。

问题在于、为了完成设计必须通过的一项认证、电池组应在充电路径连接器中具有一组二极管、并且电压 Bat 监控应使用10K 电阻器进行电流限制。

此图中显示了自定义电池组简化架构:

我们为充电器设计选择了 BQ241Xx IC、因为 Bat 电压监控和充电是通过不同的引脚进行的。 因此、充电器连接器将连接到 BQ241xx 的 BAT 引脚和 OUT 引脚。

由于10K 电阻器或二极管级、我们是否会遇到任何问题?

此致、

Juanjo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安

    当 SNS 和 BAT 之间的差分电压表示充电电流时、配置会出现一些问题。 SNS 和 BAT 之间有一个额外的二极管用于配置。   充电电流和电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ezhao、

    为了满足所需的认证、无论 IC 中实现何种保护、电池组都必须装配至少三个分立式二极管。

    充电电流可以设置为尽可能低、我们希望至少在750mA 时为其充电、但如果简化设计、充电电流可能会更低。 我们正在为1S1P 锂离子电池设计系统、因此最终电压必须设置为4、2V。 二极管级上的压降将低于2、4V (最大电压为0、8V/二极管)。

    充电器是否能够满足此要求?

    此致、

    Juanjo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Juanjo,

    我认为您需要电池电压远程感应。 请检查 BQ24130是否符合您的要求。 BAT 引脚可感测电池电压、而不是 SRN。