Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25700A 您好、支持论坛、
借助 BQ25700A、我们尝试将输入分流器(RAC)的功耗降低至4毫欧。 现在、输入电流调节不稳定。
是否可以将输入分流电阻降至如此低的值、或者补偿是否不够? 如何针对低分流电阻值计算补偿组件?
数据表中给出了分流器的两个值(10毫欧和20毫欧)、我知道这是由于 RSNS_RAC 寄存器中的参数范围所致。
为了降低功耗、我们将电感器的功耗增加到了6.8毫亨。 纹波电流、因此电感器中的功率耗散将减小。
对于800kHz 的开关频率、数据表建议电感器的值范围为2.2微亨利至3.3微亨。 是否可以将电感器值增加到6.8微亨?必须如何调整补偿?
引脚 IADT 上的电阻器用于"通过 ADPT 引脚读取电感器值"(数据表8.3.4.1)。 将电阻设置为240千欧姆以将电感设置为6.8微亨(外推表3中的值)是否正确?
此致、
Volker