This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:如何设计 COMP1和 COMP2的参数

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737072/bq25700a-how-to-design-the-parameters-for-the-comp1-and-comp2

器件型号:BQ25700A

您好、支持论坛、

借助 BQ25700A、我们尝试将输入分流器(RAC)的功耗降低至4毫欧。 现在、输入电流调节不稳定。

是否可以将输入分流电阻降至如此低的值、或者补偿是否不够? 如何针对低分流电阻值计算补偿组件?

数据表中给出了分流器的两个值(10毫欧和20毫欧)、我知道这是由于 RSNS_RAC 寄存器中的参数范围所致。

为了降低功耗、我们将电感器的功耗增加到了6.8毫亨。 纹波电流、因此电感器中的功率耗散将减小。

对于800kHz 的开关频率、数据表建议电感器的值范围为2.2微亨利至3.3微亨。 是否可以将电感器值增加到6.8微亨?必须如何调整补偿?

引脚 IADT 上的电阻器用于"通过 ADPT 引脚读取电感器值"(数据表8.3.4.1)。 将电阻设置为240千欧姆以将电感设置为6.8微亨(外推表3中的值)是否正确?

此致、

Volker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Volker、

    RAC 感测到的电流是控制信号的一部分。 当您减小 RAC 时、信号会更小、可能会导致稳定性问题。 您应该能够找到电感更低、DCR 更低的电感器。 您是否使用6.8uH 来降低开关损耗? 我认为这种好处是微不足道的。 由于 EVM 设计已经过全面验证、我们建议使用相同的设计、因为使用新的设计参数无法确保不同运行条件下的稳定性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ezhao、

    感谢您的回答。

    我想了解一些信息、如何设计补偿、以提高电路的稳定性。

    您能否提供有关内部误差放大器的增益和带宽的信息?

    哪个补偿引脚(COMP1、COMP2)用于哪个调节环路?

    感谢您提前提供信息!

    此致、

    Volker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Volker、

    Mihir 将与您进一步讨论此主题。