Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91, TPS63030
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS7A91大家好、
我的客户遇到了 SMPS 具有100mV 纹波@5V 1A 输出的问题。 而负载与功率之间的关系很严格(纹波要低得多)。 我的问题是、TI 是否有具有相同输入和输出的直流/直流解决方案?
我当前为客户提供的解决方案是增加之前 SMPS 的输出、然后使用 LDO 为负载获得更安静的电源。 没关系吗?
非常感谢。
杨