This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源解决方案建议

Guru**** 2996000 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91, TPS63030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739449/power-solution-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPS7A91

大家好、

我的客户遇到了 SMPS 具有100mV 纹波@5V 1A 输出的问题。 而负载与功率之间的关系很严格(纹波要低得多)。 我的问题是、TI 是否有具有相同输入和输出的直流/直流解决方案?  

我当前为客户提供的解决方案是增加之前 SMPS 的输出、然后使用 LDO 为负载获得更安静的电源。 没关系吗?  

非常感谢。

杨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yang、

    您是否在寻找降压直流/直流转换器? 请提供输入和输出要求、包括纹波和噪声要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffery、

    实际上、它不是降压/升压、客户需要5V 输入(纹波为100mV)和5V 输出(纹波较低、可能为30mV)、这意味着转换器不会升高/降低电压、只是具有滤波功能以消除一些纹波。 那么、我们有解决方案吗?

    我建议客户添加一个 LDO。

    谢谢。
    杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、杨

    遗憾的是、LDO 的 PSRR 在压降时可以忽略不计、因为导通元件将尽可能地被驱动以尝试将输出电压调节。 因此、LDO 输出将以与电阻器相同的方式跟随输入。 您是否能够提高输入电压、以便我们能够利用 LDO PSRR? TPS7A91等高 PSRR LDO 只需5.2V 的输入电压即可将输出电压稳定在5V

    如果您无法提高输入电压、那么无源 LC 滤波器可能是您的最佳选择。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复。 而客户无法增加输入电压、因为之前的电源板是通用板。

    现在、该解决  方案使用 TPS63030 (降压/升压)作为后一个直流/直流转换器、以获得具有更低纹波的5V 输出。